安全校验和

描述

安全校验和图标可显示您应用的机器人安全配置。 当且仅当安全配置发生更改时,校验和才会发生变化。

该图标有三种状态/外观:

  • 一只 手 表示 控制站处于控制状态,且操作模式已设置为手动模式。

  • 旋转 的指示图标 表示 控制站正在控制设备,且运行模式已设置为自动。

  • “ 远程连接系统” 表示 控制位于工作站外部。

“安全校验和” 是唯一一个图标未标注文字的菜单。

“安全概览”屏幕分为两部分:

  • 左侧区域较小,包含以下安全项目设置:

    模式选择

    机器人限值

    关节位置

    关节速度

    平面

    工具位置

    工具方向

    I/O

    硬件

    安全家园

    3 档位

     
  • 右侧包含各安全项目设置的表格数据。

 

访问“安全概述”
  1. 点按“ 安全校验和” 图标。

  2. 点击左侧的“模式选择”。

  3. 在“ 选择运行模式”中,勾选“ 手动” 或“ 自动”。