系统信息

描述

“ 系统信息” 屏幕列出了系统中的所有日志消息,支持导出支持文件,并检查机器人的关节温度和电流是否达到异常水平。

 

使用“系统信息”功能

  1. 进入“应用程序”菜单屏幕。 请参阅“ “应用”选项卡

  2. 点击“ 系统信息” 图标。

 

日志消息

“ 日志消息” 页面列出了系统中的所有日志消息。 该页面在消息列表顶部有四个按钮。 这两个红色按钮可分别用于筛选故障和违规信息。 最右侧的筛选按钮用于显示/隐藏违规项,而其旁边的筛选按钮则用于显示/隐藏故障。

 

 

对于某些日志消息,在列表中选中该消息后,点击出现的“ 更多详情” 按钮即可查看更多信息。

 

 

将显示一个包含更多详细信息的对话框。

 

 

系统

“ 系统” 页面允许您插入外部存储设备并导出支持文件。

 

 

机器人

“机器人关节 温度”功能用于 检查机器人关节温度和电流是否达到异常水平。