“汉堡”图标中的功能

描述

汉堡包 图标包含 PolyScope X 的五项功能:

  • 系统管理器

  • 关于

  • 设置

  • 重新加载

  • 关机

 

系统管理器

“ 系统管理器” 的功能与标题栏中的功能相同。 参见 页眉 标题

 

关于

“ 关于” 功能无需在其他字段或选项卡中执行任何额外操作。 点击“关于”后,您将看到软件版本、机器人序列号以及开源软件许可证的二维码。 显示了机器人型号 及其IP地址,以便用户快速获取关键系统信息。

 

设置

通过“ 设置” 功能,您可以访问“ 常规”、“ 密码”、“ 连接”和“ 安全” 设置。 除“常规设置”中的“系统”选项外,其余均受密码保护。

 

概述 .

此设置包含“系统”和“更新”选项。

 

通过“系统设置 ”,您可以更改系统中使用的语言、主题和单位。

在“更新” 设置中,系统会提示您插入USB存储设备并检查更新。

 

密码

此设置包含“运行模式”、“安全”和“管理”选项。

 

操作模式 在自动模式与手动模式之间切换时需输入密码。

安全密码 用于更改安全设置。

管理员密码 用于更改系统设置。 修改此项时请格外小心,因为管理员密码无法恢复。 若无法找回密码,则需要重新安装软件。

 

连接

此设置包含“网络”和“UR Connect”。

 

“网络”选项 允许您在选择“DHCP”或“静态”后进行网络配置。

UR Connect 使您能够连接到 myUR Cloud,从而让您随时随地访问机器人数据。

 

安全性

此设置包含“安全外壳协议”、“权限”和“服务”。

 

安全外壳(Secure Shell) 负责管理对系统的SSH访问。

“权限”功能 允许您选择需要通过管理员密码进行保护的系统页面。

“服务”功能 允许您禁用或启用界面。

 

重新加载

“重新 加载” 功能无需在其他字段或选项卡中执行任何额外操作。 点击“重新加载”后,将应用应用程序中定义的默认设置。

 

关机

“ 关机” 功能无需在其他字段或选项卡中执行任何其他操作。 点击“关机”后,系统会提示您选择“重启”或“关机”。 在重启或关闭机器人电源之前,系统将保存程序状态。