“应用程序”选项卡中的侧边栏

描述

可以使用“应用”选项卡中的边栏添加选项卡(除了多任务屏幕中的四个主菜单外)。

 

使用侧边栏功能

  1. 转到“应用节点”屏幕。 请参阅“ “应用”选项卡

  2. 点击 侧边 栏 图标。

     

    主屏幕显示了“已 激活” 和“已 停用”的侧边 栏树。

     
日志消息
  1. 点击三个垂直点(烤肉串图标)进入“ 日志消息”,然后选择“在侧边栏中启用 ” 和“在自动模式下启用 ”。 “日志消息”随后 被移至“已 激活”侧边 栏树中。

  2. 侧边栏中会显示“日志消息”。

     
  3. 点击侧边栏中的“日志消息”。 多任务屏幕展开后将显示“ 日志消息”。

     
  4. 要切换至自动模式,请点击“ 模式选择” 图标。

     

 

  1. 在“模式选择”屏幕中选择“自动”。 输入 操作 模式密码 以 解锁并确认。

  2. 此时会显示自动模式界面,其标志是“安全校验和”中的旋转图标,而侧边栏中仅显示“变量”。

     

 

禁用贡献功能

您可以禁用某项功能,以在运行时控制各项功能的可用性。 此函数返回一个布尔值,用于指示该功能是否已被禁用。

 

  • 当某项功能被禁用时,它将从用户界面中隐藏,以提供更简洁的使用体验。

  • 即使该功能处于隐藏状态,它仍会在后台继续运行,从而能够保持状态或执行后台任务。

  • 您可以动态更改禁用状态,从而在不停止底层进程的情况下,灵活控制功能的可用性。