网络安全威胁评估
一般网络安全
| 描述 |
将 Universal Robots 机器人连接到网络可能会带来网络安全风险。 这些风险可以通过使用具备资格的人员和采取特定的措施来缓解, 从而保护机器人的网络安全。 要实施网络安全措施,需要进行网络安全威胁评估。 目的是:
如果不进行网络安全风险评估,机器人可能面临风险。
只能由具备资格的人员负责确定具体的网络安全措施需求并提供所需的网络安全措施。
|
| 安全架构 |
PolyScope X 实现了多层独立的安全防护(深度防御),因此即使任何单层防护遭到突破,攻击者也无法获得对系统的无限制访问权限。
系统集成商应进行网络安全威胁评估,以确定针对具体应用是否需要采取额外的加固措施。
|
网络安全要求
| 描述 |
您需要实施网络安全威胁措施来配置网络和保护机器人。 在开始配置网络之前,请遵循所有要求,然后验证机器人设置是否安全。
|
|
网络安全 |
将机器人连接到未妥善保护的网络可能会带来安全风险。
|
|
网络配置要求 |
|
|
机器人设置安全要求 |
|
网络安全强化准则
| 描述 |
尽管 PolyScope 包括许多可以确保网络连接安全的功能,您仍可以通过遵循以下准则来提高安全性:
您无法检索或重置忘记或丢失的密码。
|