Robotunuzu Temizleme
Günlük Temizlik
Robot kolunda ve/veya El Ünitesinde gözlenen tozu/kiri/yağı bir bez ve aşağıdaki temizlik maddelerinden birini kullanarak silebilirsiniz: Su, %70 İzopropil alkol, %10 Etanol alkol veya %10 Nafta. In rare cases, very small amounts of grease can be visible from the joint. Bu yağ, eklemin çalışmasını, kullanımını veya yaşam ömrünü etkilemez.
Ek Temizlik
Robot temizliğine daha fazla odaklanıldığında, Universal Robots %70 izopropil alkol (ovalama alkolü) ile temizlik yapılmasını öneriyor.
- Robotu sıkı bükümlü mikro fiber bezle ve %70 izopropil alkol ile (ovalama alkolü) robotu silin.
- %70 izopropil alkolü 5 dakika boyunca robot üzerinde tutun, daha sonra standart temizlik prosedürüyle robotu temizleyin.
ÇAMAŞIR SUYU KULLANMAYIN. Seyreltilmiş herhangi bir temizlik solüsyonunda çamaşır suyu kullanmayın.