Ürün açıklaması
Teach Pendant with 3-Position Enabling Device, kurulu bir 3 Konumu Etkinleştirme Cihazı işlevselliğine sahip bir Universal Robots El Kumandasıdır.
Etkinleştirme düğmeleri, aşağıda gösterildiği gibi El Ünitesinin alt tarafındadır. You can use wither button, according to your preference. If the 3PE TP is disconnected, an external 3PE device must be connected and confirmed in the Installation.
| 1 | Güç düğmesi | 2 | Acil Durum Durdurma düğmesi |
| 3 | USB portu (toz kılıfıyla gelir) | 4 | 3PE düğmeleri |
Serbest sürüş robot simgesi, aşağıda gösterildiği gibi her bir 3PE düğmesinin altında bulunur.
Teach Pendant with 3-Position Enabling Device kurulumunu doğru yapamamak malda veya ekipmanda hasara neden olabilir.
- The 3PE Teach Pendant must be installed properly in order to meet regulatory requirements.
Ürünün Kullanımı
The Teach Pendant with 3-Position Enabling Device is only certified for use with Universal Robots e-Series control boxes.
Bileşenler
Teach Pendant with 3-Position Enabling Device, aşağıdaki bileşenlerden oluşur:
- 3PE Teach Pendant with attached Teach Pendant cable
Gereklilikler
3PE El Kumandasını kullanan robot sistem yazılımı, V5.8.0'den daha yeni olmalıdır
V5.8.0'den daha eski bir yazılım sürümü kullanarak bir robot sisteminde Teach Pendant with 3-Position Enabling Device yüklemesi yapmak, ekipman veya mal hasarına neden olabilir.
- Teach Pendant with 3-Position Enabling Device kurulumundan önce yazılım sistem numaranızı doğrulayın.