Ridicare și manipulare

Descriere

Brațele robot au diferite dimensiuni și greutăți, deci este important să utilizați tehnicile adecvate de ridicare și manipulare pentru fiecare model în parte. Aici puteți găsi informații despre cum să ridicați și să manipulați în siguranță robotul.

 

Ridicarea și manipularea adecvată
  1. Transportați robotul la locație cu ajutorul unui stivuitor.

  2. Deschideți cutia așa cum este ilustrat.

  3. Legați în siguranță brațul robot cu chinga de ridicare.

 
  1. Ridicați brațul robot din cutie folosind chinga și cârligul.

    Utilizați un echipament de ridicare atunci când ridicați un braț robot mai greu.

  2. În timp ce robotul este ridicat, sprijiniți-l să nu se rotească și să atârne așa cum este ilustrat.

Montarea brațului robot

Brațul robot poate fi montat lateral, cu susul în jos sau înclinat (±45°).

Montarea laterală Montarea înclinată (±45°)
 
Montarea cu susul în jos  
 
  1. Montați brațul robot. Strângeți șuruburile la cuplul specificat în manualul de utilizare relevant.

  2. Scoateți chinga.

  3. Alimentați robotul și repoziționați articulația umărului în poziția de lucru.

    Pentru montarea laterală, nu este nevoie să porniți robotul.

  4. Puneți la loc chinga.