Mișcare articulație
| Descriere |
The Joint Move is a move command node that supports Motion Profiles. The command creates a movement from point A to point B that is optimal for the robot. Deplasarea poate să nu fie o linie directă între A și B, dar este optimă pentru poziția de început și poziția finală a articulațiilor. Mișcare articulații face mișcări ce sunt calculate în spațiul pentru articulație al brațului robotic. Articulațiile sunt controlate pentru a-și termina mișcările în același timp. Acest tip de mișcare duce la un traseu curbat, care va fi urmărit de sculă.
|
|
To access Joint Move command |
|
|
|
|
| Etichetele profilului mișcării din nodurile Mișcare |
Toate nodurile de comandă legate de Mișcare din arborele programului afișează un Profil mișcare asociat cu fiecare nod. Această funcție permite utilizatorilor să vadă profilul de mișcare selectat la un nod de mișcare. Această caracteristică este implementată în următoarele noduri de comandă: Nodurile de mișcare cu profil personalizat de mișcare vor afișa valorile pentru viteză și accelerare în locul profilului de mișcare. |
|
|
|
| Utilizarea butonului Mutare aici |
Butonul Mută aici există în comenzile Mișcare liniară și Mișcare articulație. Această funcție vă permite să vă mutați în poziția unui punct de trecere direct din arborele programului. Apăsând butonul Mută aici deschide caseta de dialog Mutare robot în poziție. Butonul este vizibil atunci când punctul de trecere a fost învățat și este activat doar atunci când starea robotului este în modul Normal sau Redus.
|
| Movement setting |
|
| Reference setting |
|
| Transform setting |
|
|
Blend setting |
|