Orientações para o reforço da cibersegurança

 

Descrição

Embora o PolyScope inclua muitas funcionalidades para manter a ligação de rede segura, pode fortalecer a segurança ao observar as seguintes diretrizes:

  • Antes de ligar o robô a qualquer rede, altere sempre a palavra-passe predefinida para uma palavra-passe forte.

  • Não pode recuperar ou repor uma palavra-passe esquecida ou perdida.

    • Guarde todas as palavras-passe de forma segura.

  • Usar as configurações integradas para restringir o acesso à rede ao robô tanto quanto possível.

  • Algumas interfaces de comunicação não dispõem de um método de autenticação e de encriptação das comunicações. Trata-se de um risco para a segurança. Considere medidas de mitigação adequadas, com base na sua avaliação da ameaça à cibersegurança.

  • O túnel SSH (reencaminhamento de porta local) deve ser utilizado para aceder às interfaces do robô a partir de outros dispositivos, se a ligação atravessar o limite da zona de confiança.

  • Remova os dados confidenciais do robô antes de desativá-lo. Preste atenção especial aos URCaps e aos dados na pasta do programa.

    • Para garantir a remoção segura de dados altamente sensíveis, limpe ou destrua o cartão SD com segurança.