Precauções Gerais de Segurança

Descrição

Leia as mensagens de segurança abaixo antes de instalar a sua caixa de controlo OEM. Descubra mais informações sobre segurança no capítulo Segurança no Manual do Utilizador da Universal Robots.

A não verificação e validação da proteção e da funcionalidade pode resultar em morte ou lesões graves.

  • Garanta que toda a redução de risco funciona como pretendido e garante a redução de risco necessária.

A não realização de uma avaliação de riscos antes da instalação e operação pode resultar em lesões no pessoal ou danos no equipamento.

  • Faça uma avaliação dos riscos antes da instalação e do funcionamento.

  • Leia o Manual do utilizador UR e o Manual de assistência UR.

A instalação ou manutenção de equipamentos ligados a uma fonte de alimentação pode provocar choque elétrico.

  • Desligue o equipamento da fonte de alimentação antes da instalação ou manutenção.

Não executar corretamente a instalação ou manutenção pode resultar em danos no equipamento ou em lesões.

  • Só o pessoal qualificado deve executar a instalação, a inicialização e a manutenção.

  • Leia o Manual do Utilizador UR e o Manual de Serviço UR.

A ligação incorreta da fonte de alimentação ou dos fios de terra podem resultar em danos no equipamento ou em lesões.

Os danos causados por uma ligação incorreta da fonte de alimentação não estão cobertos pela garantia. Antes de iniciar a utilização:

  • Verifique se a cablagem da fonte de alimentação está correta.
  • Verifique se a ligação à terra está correta.
 

A descarga eletrostática (ESD) pode danificar componentes sensíveis na Caixa de controlo OEM.

  • Utilize sempre uma pulseira antiestática (ESD) ao trabalhar com as interfaces elétricas da Caixa de controlo OEM.