Limite de torque de aperto do pulso

Descrição

Limite de torque de aperto do pulso é uma configuração que ativa ou desativa a limitação do binário de fixação máximo para as articulações do pulso do robô. A limitação está ativada por defeito. Esta função de segurança limita o torque que o pulso pode aplicar ao empurrar.

 

Detalhes sobre o limite de torque de aperto do pulso

Quando ativado, o robô limita o torque nas articulações do pulso para evitar o aperto entre o pulso, a carga útil e o antebraço do robô.

Quando a configuração está ativada, ela também define um limite superior não classificado como seguro para as janelas de torque aplicadas nas articulações da base, do ombro e do cotovelo. Em aplicações de controlo de força, as forças de contacto alcançáveis podem ser significativamente inferiores às forças especificadas nas funções de segurança Limite de força da ferramenta e Limite de força do cotovelo.

Quando desativado, o robô pode usar uma força impulsionadora maior com as articulações do pulso, por exemplo, em aplicações controladas por força. Quando a função está desativada, os riscos de prensagem entre o pulso, a carga útil e o antebraço do robô devem ser mitigados por outros meios.

Esta função de segurança está ativada em todos os robôs por padrão. Na versão 10.12 e posteriores do PolyScope X, é possível desativar esta função de segurança.

 

Ativar e desativar o limite de torque de fixação do pulso

  1. Aceda ao separador Aplicação e selecione Segurança.

  2. Em limites de robôs, toque em Potência e Força. Desbloqueie, digite a palavra-passe de segurança e confirme.

  3. Agora pode selecionar Limite ativado ou Limite desativado para Normal ou Reduzido.

  4. Toque em Aplicar para aplicar a configuração de segurança e reiniciar o sistema de segurança.

  5. Aparece uma caixa pop-up onde pode reverter ou confirmar a configuração.