Czyszczenie robota
Codzienne czyszczenie
Kurz/brud/olej można zetrzeć ramienia robota i/lub sterownika uczenia za pomocą ścierki i jednego z następujących środków czyszczących: woda, 70% alkohol izopropylowy, 10% alkohol etylowy lub 10% nafta. In rare cases, very small amounts of grease can be visible from the joint. Nie ma to wpływu na działanie, użytkowanie ani trwałość przegubu.
Dodatkowe czyszczenie
Ze względu na dodatkowe skupienie na czyszczeniu robota, Universal Robots zaleca czyszczenie 70% alkoholem izopropylowym.
- Przetrzeć robota twardą, skręconą ścierką z mikrofibry i 70% alkoholem izopropylowym.
- Pozostawić 70% alkohol izopropylowy na robocie na 5 minut, a następnie wyczyścić go zgodnie ze standardową procedurą czyszczenia.
NIE STOSOWAĆ WYBIELACZA. W żadnym rozcieńczonym roztworze czyszczącym nie wolno używać wybielacza.