Ditt produkt

Produkt

Den basemonterte skjøteledningen, 40 m er et tilbehør som brukes til å forlenge kabellengden mellom robot og kontroller. Den omfatter en kabel på 40 meter (strøm og kommunikasjon) og aktive signalrepeatere – en i robotenden og den andre på kontrollerenden – for pålitelig ytelse over lange avstander. Den er designet for OEM-kontrollere i Sveiseapplikasjoner der det er nødvendig med lengre avstander mellom robot og kontroller.

 

Den basemonterte skjøteledningen, 40 m er kompatibel med UR3e, UR5e og UR7e.

 

Det basemonterte skjøteledningen består av følgende komponenter: 

  1. Skjøteledning, 40 meter.

  2. Skjøteledningsboks, robotbase (med monteringshull og tilkobling for robotarm).

  3. Skjøteledningsboks, CB (uten monteringshull og med flenskabel for å koble til Kontrollboks).

  4. Sett med skruer for montering av UR3e. Se montering for spesifikasjoner og dreiemoment.

  5. Sett med skruer for montering av UR5e og UR7e. Se montering for spesifikasjoner og dreiemoment.

  6. Brukermanual

Denne håndboken beskriver alle komponentene. Denne håndboken skal også brukes hvis du har kjøpt en hvilken som helst del som én komponent.