Hardware-installatie
| Beschrijving |
UR20 and UR30 robots have a built-it 3 Position Enabling functionality. e-Series robots do not have built-in 3 Position Enabling functionality. You can use the following instructions to replace a Teach Pendant and install a 3 Position Enabling Teach Pendant (3PE TP).
|
| Benodigde zaken |
You need the following items to install the 3PE Teach Pendant:
|
| Een programmeereenheid verwijderen |
Vervangen van de programmeereenheid kan ertoe leiden dat het systeem een fout meldt bij het opstarten.
Om de standaard programmeereenheid te verwijderen:
|
| Een programmeereenheid installeren |
|