로봇 청소

매일 청소

로봇 암 및/또는 티치 펜던트에서 보이는 먼지/오염물질/기름은 천과 세제 중 하나(물, 70% 이소프로필 알코올, 10% 에탄올 알코올 또는 10% 나프타)를 사용하여 닦아낼 수 있습니다. In rare cases, very small amounts of grease can be visible from the joint. 이는 조인트의 기능, 사용 또는 수명에 영향을 주지 않는다.

추가 청소

로봇 청소에 보다 중점을 두므로, Universal Robots은 70% 이소프로필 알코올(소독 알코올)을 사용하여 청소하는 것을 권장한다.

  1. 강연사 극세사 천과 70% 이소프로필 알코올(소독 알코올)을 사용하여 로봇을 닦는다.
  2. 70% 이소프로필 알코올을 로봇에 바른 상태로 5분간 두고, 일반 청소 절차에 따라 로봇을 청소한다.

표백제를 사용하지 않는다. 희석한 세제에 표백제를 사용하지 않는다.