제품 설명

Teach Pendant with 3-Position Enabling Device은(는) 3-위치 활성화 장치 기능이 내장된 Universal Robots 티치 펜던트입니다.

아래 그림과 같이 티치 펜던트 밑면에 활성화 버튼이 있습니다. You can use wither button, according to your preference. If the 3PE TP is disconnected, an external 3PE device must be connected and confirmed in the Installation.

1 전원 버튼 2 비상 정지 버튼
3 USB 포트(더스트 커버 제공됨) 4 3PE 버튼

아래에 표시된 대로, 각각의 3PE 버튼 아래에 프리드라이브 로봇 심볼이 있습니다.

Teach Pendant with 3-Position Enabling Device을(를) 제대로 설치하지 않으면 장비나 기기가 손상될 수 있습니다.

  • The 3PE Teach Pendant must be installed properly in order to meet regulatory requirements.

제품 사용

The Teach Pendant with 3-Position Enabling Device is only certified for use with Universal Robots e-Series control boxes.

구성 요소

Teach Pendant with 3-Position Enabling Device은(는) 다음 구성 요소로 이루어져 있습니다.

  • 3PE Teach Pendant with attached Teach Pendant cable

요구 사항

3PE 티치 펜던트를 사용하는 로봇 시스템 소프트웨어는 V5.8.0 이후여야 합니다.

V5.8.0 이전의 소프트웨어 버전을 사용하는 로봇 시스템에 Teach Pendant with 3-Position Enabling Device을(를) 설치하면 장비나 기기가 손상될 수 있습니다.

  • Teach Pendant with 3-Position Enabling Device 설치 전에 소프트웨어 시스템 번호를 확인하십시오.