안전한 집

설명

안전 홈은 구성된 안전 홈 위치에 로봇이 도달하는 경우 활성화되는 안전 관련 출력을 사용자가 정의할 수 있는 PolyScope X 기능입니다. 사용자는 사용 가능한 스마트 스킬 위치의 드롭다운 메뉴에서 을 선택하며, 이 위치를 안전 홈 위치의 참조로 할당할 수 있습니다.

 

안전 홈 액세스

  1. 애플리케이션 탭을 누르고 안전 애플리케이션을 선택합니다. 왼쪽 패널에서 안전 홈을 선택합니다.

     

     

  2. 로봇 위치를 구성하려면 스마트 스킬 애플리케이션으로 이동하여 을 선택합니다.

  3. 포즈 편집 버튼을 탭하면 로봇 암의 3D 뷰가 나타납니다.

     

 

  1. 이동, 조인트, TCP 버튼을 사용하여 원하는 위치로 로봇을 조그합니다.

  2. 미리 본 이미지가 새로운 구성에 배치될 때까지 노란색 여기로 이동 버튼을 길게 누릅니다.

  3. 저장을 탭하여 구성을 마무리합니다.

     

     

  4. 안전 애플리케이션안전 홈으로 돌아가서 안전 비밀번호를 입력합니다.

  5. 활성화된 스마트 스킬 필드에서 을 선택하면 구성된 로봇 위치가 메인 화면에 나타납니다.

  6. 적용을 탭하고 적용하고 다시 시작을 선택합니다. 그런 다음 구성 확인을 탭합니다.

     

 

'Position Smart Skill'이 안전 홈에 대한 위치 참조로 선택된 경우:
  • 메시지 상자가 Position Smart Skill 페이지에 표시됩니다.

  • '안전 홈(Safe Home)'으로 구성된 Position Smart Skill은 사용자가 Safety > > Safe Home > 화면에서 안전 홈을 삭제하거나 할당을 해제하지 않는 한 이름을 변경하거나 편집, 삭제할 수 없습니다.

 

  1. 스마트 스킬 화면에서 홈 위치를 복제하고 편집할 수 있습니다. 새롭게 생성된 모든 스마트 스킬은 안전 홈으로 구성하는 데 사용할 수 있습니다.

     

     

출력의 안전 홈 기능

위치가 안전의 위치 스마트 스킬에 할당되면, 안전 출력 기능 드롭다운에 안전 홈이 새로운 기능 할당으로 포함됩니다.

안전 I/O의 출력에 있는 기능 필드에서 안전 홈을 선택하십시오.

 

 

안전 홈적용된 안전 구성 확인 개요 대화 상자의 기능 할당 표에서 확인할 수 있습니다.

 

 

프로그램 노드로서의 안전 홈

안전 홈 프로그램 노드는 명령 노드 내의 이동 노드 카테고리 아래에 있습니다. 안전 홈의 안전 애플리케이션 설정에서 구성된 대로, 사전 정의된 안전 홈 위치로 이동하도록 로봇에 명령하는 데 이 노드가 사용됩니다.

 

안전 설정에서 안전 홈 위치를 구성하지 않고 노드를 추가하면 해당 노드가 노란색으로 표시됩니다.

 

안전 홈 명령 노드에서는 점 세 개 아이콘 을 탭하면 모션 프로필 옵션 및 기타 고급 설정이 제공됩니다.

 

 

고급 설정

사용자는 고급 설정에서 두 개의 탭과 두 개의 필드를 사용하여 이동 프로필을 만들 수 있습니다.

  • 모션 프로필

  • 속도 유형

  • 속도 탭

  • 가속도 탭

모션 프로필은 사용자가 이동 노드(조인트 이동, 선형 이동, 원호 이동, 프로세스 이동 및 방향)에서 사전 정의된 모션 프로필을 설정할 수 있는 기능입니다. 커스텀 모션 프로필을 사용하면 사용자가 이동 노드에서 이동 데이터를 정의할 수 있습니다.

속도 유형 필드에서 OptiMove가 기본 옵션입니다. 속도와 가속도를 초당 각도(deg/s) 또는 초당 mm(mm/s) 단위로 입력하려면 ' ' 클래식 모드를 선택하십시오. OptiMove 설정은 사용 및 설정을 간소화하기 위해 퍼센트로 지정됩니다.

사용자는 속도 탭에서 선호 속도의 백분율을 구성할 수 있으며, 이렇게 하면 로봇의 최대 속도 기능 백분율로 목표 이동 속도가 설정됩니다.

사용자는 가속도 탭에서 선호 가속도의 백분율을 구성할 수 있으며, 이렇게 하면 로봇의 최대 파워 백분율로 가속 및 감속 시 목표 토크 제한이 설정됩니다.