PROFIsafe

설명

PROFIsafe 네트워크 프로토콜(버전 2.6.1로 구현됨)을 통해 로봇은 ISO 13849, Cat 3 PLd 요구 사항에 따라 안전 PLC와 통신할 수 있습니다.

로봇은 안전 관련 정보를 안전 PLC로 전송하고, 안전 관련 정보를 수신합니다.

안전 관련 통신은 상태 메시지이거나 안전 기능(예: 설정 감소, 정지)을 트리거하는 것일 수 있습니다.  정지 명령은 IEC 60204-1에 따라 설명되어 있으며, 여기서 비상 정지는 카테고리 1 정지에 해당하고 안전 장치 정지는 카테고리 2 정지에 해당합니다.

 

PROFIsafe 인터페이스는 와이어를 로봇 컨트롤 박스의 안전 IO 핀에 연결하는 안전한 네트워크 기반 대안을 제공합니다.

PROFIsafe 인터페이스를 사용하면 UR 로봇의 기능 안전 사양(PL, 카테고리 및 PFH)을 유지할 수 있습니다. 자세한 내용은 UR 매뉴얼의 “안전 기능 표” 섹션을 참조하십시오. 예를 들어, “안전 정지”는 PLd 카테고리 3에 해당하며, PFH 값은 1.8E-07(1.8 × 10⁻⁷) 미만입니다.

 

PROFIsafe는 활성화 라이센스가 있는 로봇에서만 사용할 수 있으며 현지 영업 담당자에게 문의하여 얻을 수 있습니다. 라이선스를 받은 후에 myUR에서 다운로드하십시오.

로봇 등록 및 라이선스 활성화에 관한 정보는 "로봇 등록 및 URCap 라이선스 파일"을 참조하십시오.

 

안전 PLC 출력

안전 PLC가 로봇으로 보내는 제어 메시지에는 다음 표에 표시된 정보가 포함됩니다.

신호 설명

시스템별 비상 정지

  • 0: 시스템 비상 정지를 어설션합니다.

  • 1: 시스템 비상 정지를 해제합니다.

세이프가드 정지

  • 0: 세이프가드 정지를 어설션합니다.

  • 1: 정상 작동 상태.

참고: "세이프가드 정지 초기화" 신호 설명도 참조하십시오.

세이프가드 정지 재설정

"세이프가드 정지" 신호가 이미 1로 설정되어 있는 경우, 0에서 1로 전환될 때 세이프가드 정지 상태를 초기화합니다.

세이프가드 스톱 오토

  • 0: 로봇이 자동 모드에서 작동할 경우 세이프가드 정지를 어설션합니다.

  • 1: 정상 작동 상태.

세이프가드 STOP AUTO는 3PE (3-Position Enabling ) 장치가 구성된 경우에만 사용해야 합니다. 3PE 장치가 구성되지 않은 경우, 세이프가드 STOP AUTO는 일반 세이프가드 STOP 입력으로 작동합니다.

참고: "세이프가드 정지 자동 초기화" 신호 설명도 참조하십시오.

세이프가드 정지 자동 재설정

"세이프가드 정지 자동" 신호가 이미 1로 설정되어 있는 경우, 0에서 1로 전환될 때 세이프가드 정지 자동 상태를 초기화합니다.

감소

  • 0: 감소 안전 제한을 활성화합니다.

  • 1: "정상 모드" 안전 제한을 활성화합니다.

안전 시스템은 입력이 활성화된 후 0.5초 이내에 로봇이 감소 제한 내에 있음을 보장합니다. 로봇 암이 감소 제한 중 하나를 계속 위반하면 정지 카테고리 0이 트리거됩니다.

작동 모드

  • 0: 수동 작동 모드를 활성화합니다.

  • 1: 자동 작동 모드를 활성화합니다.

안전 구성 "PROFIsafe를 통한 작동 모드 선택" 이 비활성화된 경우, 이 필드는 PROFIsafe 제어 메시지에서 생략되어야 합니다.

안전 PLC 입력

로봇이 안전 PLC로 보내는 상태 메시지에는 다음 표에 표시된 정보가 포함됩니다.

신호 설명
멈춰, 고양이야. 0
  • 0: 로봇이 카테고리 0의 안전 정지를 수행 중이거나 완료했습니다. 암과 모터의 전원 공급 즉시 중단에 의한 하드 정지입니다.

  • 1: 정상 작동 상태.

멈춰, 고양이야. 1
  • 0: 로봇이 카테고리 1의 안전 정지를 수행 중이거나 완료했습니다. 모터가 전원이 꺼진 상태이고 브레이크가 걸린 후 제어된 정지입니다.

  • 1: 정상 작동 상태.

멈춰, 고양이야. 2
  • 0: 로봇이 카테고리 2의 안전 정지를 수행 중이거나 완료했습니다. 모터가 전원이 켜진 상태가 된 후 제어된 정지입니다.

  • 1: 정상 작동 상태.

위반
  • 0: 안전 시스템이 정의된 활성 안전 제한을 준수하지 못했기 때문에 로봇이 정지했습니다.

  • 1: 정상 작동 상태.

오류
  • 0: 안전 시스템에서 예기치 않은 예외 오류가 발생했기 때문에 로봇이 정지했습니다.

  • 1: 로봇에서는 안전 시스템의 예기치 않은 예외 오류가 발생하지 않고 있습니다.

시스템별 비상 정지
  • 0: 다음 조건 중 하나로 인해 로봇이 정지했습니다:

    • PROFIsafe를 통해 연결된 안전 PLC가 시스템 레벨 비상 정지를 어설션했습니다.

    • 컨트롤 박스에 연결된 IMMI 모듈이 시스템 레벨 비상 정지를 어설션했습니다.

    • 컨트롤 박스의 시스템 비상 정지 구성 가능 안전 입력에 연결된 유닛이 시스템 레벨 비상 정지를 어설션했습니다.

  • 1: 로봇이 시스템 비상 정지 상태가 아닙니다.

E-stop by robot
  • 0: 다음 조건 중 하나로 인해 로봇이 정지했습니다:

    • 티치 펜던트의 비상 정지 버튼을 누릅니다.

    • 제어 박스의 로봇 e-stop 구성 불가 안전 입력에 연결된 e-stop 버튼이 눌러집니다.

  • 1: 로봇이 로봇에 의한 비상 정지 상태가 아닙니다.

 
신호 설명
세이프가드 정지
  • 0: 다음 조건 중 하나로 인해 로봇이 정지했습니다:

    • PROFIsafe를 통해 연결된 안전 PLC가 안전 조치를 취했습니다.

    • 컨트롤 박스의 세이프가드 정지 구성 불가능 입력에 연결된 유닛이 세이프가드 정지를 어설션했습니다.

    • 컨트롤 박스의 세이프가드 정지 구성 가능한 안전 입력에 연결된 장치가 세이프가드 정지를 주장했습니다.

  • 1: 세이프가드 정지로 인해 로봇이 정지되지 않았습니다.

참고: "세이프가드 정지 초기화" 신호 설명도 참조하십시오. PROFIsafe에서는 세이프가드 초기화 기능을 사용해야 합니다.

세이프가드 스톱 오토

0: 로봇이 자동 모드로 작동 중이고 다음 조건 중 하나가 적용되기 때문에 정지되었습니다.

  • PROFIsafe를 통해 연결된 안전 PLC가 자동 정지를 주장했습니다.
  • 컨트롤 박스의 세이프가드 스톱 자동 구성 가능한 세이프티 입력에 연결된 장치가 세이프가드 스톱 오토를 주장했습니다.

1: 세이프가드 정지 자동으로 인해 로봇이 정지되지 않았습니다.

참고: "세이프가드 정지 자동 초기화" 신호 설명도 참조하십시오. PROFIsafe에서는 세이프가드 초기화 기능을 사용해야 합니다.

3PE 정지
  • 0: 로봇이 수동 모드로 작동 중이고 다음 조건 중 하나가 적용되기 때문에 정지되었습니다.

    • 3PE 버튼을 가운데 위치로 눌렀으며 프리드라이브 입력이 활성 상태입니다.

    • 일부 3PE 장치를 가운데 위치로 누르지 않았습니다.

  • 1: 3-위치 활성화 장치 때문에 로봇이 정지되지 않았습니다.

작동 모드

로봇의 활성 작동 모드를 나타냅니다.

  • 0: 비활성화됨

  • 1: 자동

  • 2: 수동

감소
  • 0: 감소 안전 제한이 활성 상태입니다.

  • 1: 정상 안전 제한이 활성 상태입니다.

 
신호 설명
활성 제한 설정됨

활성 안전 제한 세트.

  • 0: 정상

  • 1: 감소

  • 2: 복구

로봇이 움직입니다
  • 0: 로봇이 이동 중입니다. 0.02 rad/s 이상의 속도로 이동하는 조인트가 있는 경우 로봇은 동작 중인 것으로 간주됩니다.

  • 1: 로봇이 정지 상태입니다.

안전한 홈 위치

  • 0: 로봇이 휴지 상태(로봇이 이동 중이 아님)이고, 이 위치에서 세이프 홈 위치로 정의되어 있습니다.

  • 1: 로봇이 휴지 상태가 아니거나, 이 위치에서 세이프 홈 위치로 정의되어 있지 않습니다.

PROFIsafe 구성
  1. 안전 애플리케이션 화면의 왼쪽 패널에서 PROFIsafe를 탭합니다.

  2. 오른쪽 상단 메인 화면에서 잠금 해제를 탭하여 PROFIsafe를 활성화합니다. 안전 비밀번호를 입력하고 확인을 탭합니다.

     

     

     

    PROFIsafe를 구성하기 위한 두 개의 필드와 두 개의 버튼이 오른쪽 패널에 표시됩니다.

    • PROFIsafe 버튼 활성화

    • 소스 주소 필드

    • 대상 주소 필드

    • 작동 모드 제어

  3. PROFIsafe 활성화 버튼을 오른쪽으로 밉니다.

  4. 소스 주소대상 주소 필드를 탭하여 로봇 및 안전 PLC가 서로를 식별하는 데 사용할 주소를 지정합니다.

  5. 작동 모드 제어를 탭하면 PROFIsafe PLC가 로봇 작동 모드를 제어할 수 있는 옵션이 있습니다.

 

PROFIsafe를 구성하고 사용하려면 보안 서비스 설정 메뉴에서 Profinet 장치를 활성화해야 합니다.

자세한 내용 및 "Profinet" 인터페이스 위치를 확인하십시오.