MODBUS
| 説明 |
ここでは、MODBUS クライアント(マスター)信号を設定できます。 指定されたIPアドレス上のMODBUSサーバー(またはスレーブ)への接続は、入出力信号(レジスタまたはデジタル)で作成できます。 各シグナルには一意の名前が付いているため、プログラムで使用できます。
|
| 更新 |
このボタンを押すと、すべてのMODBUS接続が更新されます。 更新すると、すべてのモッドバスユニットが切断され、再び接続されます。 すべての統計がクリアされます。
|
| ユニットを追加 |
このボタンを押して、新しいMODBUSユニットを追加します。
|
| ユニットを削除 |
このボタンを押すと、MODBUSユニットとそのユニットのすべての信号が削除されます。
|
| ユニットIPを設定 |
ここにMODBUSユニットのIPアドレスが表示されます。 ボタンを押して変更します。
|
| シグナルを追加 |
このボタンを押すと、対応するMODBUSユニットに信号が追加されます。
|
| シグナルを削除 |
対応するModbusユニットからMODBUS信号を削除するには、このボタンを押します。
|
| 信号アドレスの設定 |
このフィールドには、リモートMODBUSサーバー上のアドレスが表示されます。 画面上のキーパッドを使用して、別の住所を選択します。 有効なアドレスは、リモートMODBUSユニットのメーカーと構成によって異なります。
|
| シグナル名の設定 |
画面上のキーボードを使用して、ユーザーは信号に名前を付けることができます。 この名前は、信号がプログラムで使用されるときに使用されます。
|
| 信号値 |
ここでは、信号の現在値を示しています。 レジスタ信号の場合、値は符号なし整数として表されます。 出力信号の場合、ボタンを使用して希望の信号値を設定できます。 繰り返しになりますが、レジスタ出力の場合、ユニットに書き込む値は符号なし整数として指定する必要があります。
|
| シグナル接続ステータス |
このアイコンは、信号が正しく読み書きできるかどうか(緑色)、またはユニットが予期しない応答をするかどうか(灰色)を示します。 MODBUS 例外応答を受信すると、応答コードが表示されます。 MODBUS - TCP例外応答は次のとおりです。
|
| 詳細オプションを表示 |
このチェックボックスは、各信号の詳細オプションを表示/非表示にします。
|
| 詳細オプション |
すべてのカウンターは65535までカウントされ、0まで折り返されます。
|