サイバーセキュリティ要件

説明

ネットワークを設定してロボットを保護するには、サイバーセキュリティの脅威対策を実装する必要があります。

ネットワークの設定を開始する前にすべての要件に従い、ロボットのセットアップが安全であることを確認してください。

 

サイバーセキュリティ

  • 操作担当者は、一般的なサイバーセキュリティの原則と、UR ロボットで使用されている高度なテクノロジーを完全に理解していること。

  • 許可された担当者のみがロボットに物理的にアクセスできるように、物理的なセキュリティ対策を実施すること。

  • すべてのアクセスポイントを適切に制御すること。 例えば、ドアのロック、バッジ制度、一般的な物理的なアクセス制御などです。

適切に保護されていないネットワークにロボットを接続すると、セキュリティと安全性のリスクが発生する可能性があります。

  • ロボットを信頼され適切に保護されたネットワークにのみ接続すること。

ネットワーク設定要件

  • 信頼できるデバイスのみをローカルネットワークに接続すること。

  • 隣接するネットワークからロボットへの着信接続がないこと。

  • ロボットからの送信接続は、必要な特定のポート、プロトコル、およびアドレスを最小限に許可するように制限されていること。

  • 信頼できるパートナーからの URCaps とマジックスクリプトのみを使用すること。なお、その信頼性と整合性を確認した後でのみ使用すること。

ロボットセットアップのセキュリティ要件

  • デフォルトのパスワードを新しい強力なパスワードに変更すること。

  • 頻繁に使用されていない場合は、「マジックファイル」を無効にすること(PolyScope 5)。

  • 不要な場合は SSH アクセスを無効にすること。 パスワードベースの認証よりもキーベースの認証を優先します

  • ロボットのファイアウォールを最も制限の厳しい設定に設定し、未使用のインターフェースとサービスをすべて無効にし、ポートを閉じて IP アドレスを制限すること

  •