コントロールボックス
|
コントロールボックスについて |
コントロールボックスには、ロボットアームのプログラムや設置で使用される接続ポート、およびコントローラーの入出力(I/O)が格納されています。 接続ポートは外部接続に使用されます。 I/O は、通信と設定に使用される電気的インターフェースのグループです。 |
|
コントロールボックスの接続ポートおよびコントローラのI/Oに関する詳細については、「設置」を参照してください。
|
| SDカードの取り扱い |
SDカードスロットには、プッシュ・トゥ・ラッチ機構‑が‑備わっています。 SDカードを取り外す際は、必ずコントロールボックスの電源を切ってください。 これを行わないと、データが破損する原因となります。 SDカードを再度挿入する前に、必ず完全に取り外してください。 一部を取り外すと、ラッチが噛み合わなくなります。 |
| SDカードを挿入してください |
SDカードの挿入方法は以下の通りです:
|
| SDカードを取り外す |
SDカードの取り外し方法は以下の通りです。 SDカードを抜き取る際は、まずカードを内側に押し込んでラッチを解除してから行ってください。 プッシュ機構を使用せずにカードを取り外すと、スロット機構の摩耗が早まるおそれがあります。
|