初回起動
| 説明 |
初回起動とは、組み立て後のロボットの最初の一連のアクションです。 この最初の一連のアクションでは、次のことを行う必要があります。
|
|
ロボットアームを起動する前に荷重と設置設定を確認しないと、人身傷害や物的損害の原因となります。
荷重と設置設定が正しくないと、ロボットアームとコントロールボックスが正しく機能しません。
低温環境下でロボットを起動すると、温度に依存する油とグリースの粘度により、パフォーマンスが低下したり、停止したりする可能性があります。
|
ロボットの電源を入れる
| ロボットの電源の入れ方 |
ロボットの電源を入れると、コントロールボックスがオンになり、ティーチペンダントの画面にディスプレイが読み込まれます。
|
シリアル番号の入力
| シリアル番号の入力方法 |
ロボットの設置設定を初めて行うときは、ロボットアームに記載されているシリアル番号を入力する必要があります。 この手順は、ソフトウェアを再インストールする場合にも必要です。 例えば、ソフトウェアのアップデートをインストールする場合などです。 |
|
|
スタート画面が読み込まれるまでに数分かかる場合があります。
|
設置の確認
| ロボットの取り付けを確認する |
取り付け設定では、ロボットが垂直、水平、または斜めに取り付けられているかどうかを指定します。 これにより、ロボットは重力の方向を判別できるようになり、スムーズかつ正確な動作が可能になります。 この画面では、ビューアに対するロボットベースの向きを指定することもでき、これにより、可視化画面上でロボットを正確に表示させることができます。 |
|
|
ロボットアームを起動する前に、実際の有効荷重と設置設定が正しいことを必ず確認してください。 これらの設定が正しくない場合、ロボットアームとコントロールボックスが正常に作動せず、周囲の要員や機器に危険を及ぼすことがあります。 ロボットアームが物体(テーブルなど)に触れないようにしてください。ロボットアームと物体間で衝突が発生してジョイントギアボックスが損傷することがあります。 |
|
|
ロボットアームの取り付け設定を変更するには:
|
|
| 有効な荷重を確認する |
ロボットアームを起動するとブレーキシステムが解除され、ロボットアームを動かして PolyScope X を使い始めることができます。ロボットアームの電源を入れる前に、正しいアクティブ荷重が設定されていることを確認する必要があります。
これで、ブレーキの ロックを解除 して、ロボットアームを動かせるようになりました。 |
ロボットアームの起動
| ロボットを起動する方法 |
ロボットアームを起動するとブレーキシステムが解除され、ロボットアームを動かし、PolyScope X の使用を開始できるようになります。
|
|
フリードライブを使用したマウントおよび荷重のテスト
ロボットの電源を切る
| ロボットアームの電源の切り方 |
予期せぬ起動や動作により、怪我をする恐れがあります。
以下の操作が可能になりました:
|