コントロールボックス

コントロールボックスについて

コントロールボックスには、ロボットアームのプログラムや設置で使用される接続ポート、およびコントローラーの入出力(I/O)が格納されています。 接続ポートは外部接続に使用されます。 I/O は、通信と設定に使用される電気的インターフェースのグループです。

 

外部接続ポート。

 

 

入出力(I/O)グループ。

 

コントロールボックスの接続ポートおよびコントローラのI/Oに関する詳細については、「設置」を参照してください。

 

SDカードの取り扱い

SDカードスロットには、プッシュ・トゥ・ラッチ機構‑が‑備わっています。

SDカードを取り外す際は、必ずコントロールボックスの電源を切ってください。 これを行わないと、データが破損する原因となります。

SDカードを再度挿入する前に、必ず完全に取り外してください。 一部を取り外すと、ラッチが噛み合わなくなります。

SDカードを挿入してください

SDカードの挿入方法は以下の通りです:

  1. SDカードを挿入する前に、コントロールボックスに表示されている向きに合わせてカードを正しく配置してください。

  2. SDカードを、カチッという音がするまでスロットにそっと差し込んでください。

  3. カードはロックされ、しっかりと固定されました。

SDカードを取り外す

SDカードの取り外し方法は以下の通りです。

SDカードを抜き取る際は、まずカードを内側に押し込んでラッチを解除してから行ってください。 プッシュ機構を使用せずにカードを取り外すと、スロット機構の摩耗が早まるおそれがあります。

  1. SDカードを、カチッという音がするまで押し込んでください。

  2. カードを離すと、カードが部分的に排出されます。

  3. SDカードを完全に引き抜いてください。