PROFIsafe

説明

PROFIsafe ネットワークプロトコル(バージョン2.6.1として実装)により、ロボットはISO 13849のカテゴリー3、PLd要件に準拠して安全PLCと通信することができます。

ロボットは、安全関連情報を安全用PLCに送信し、安全関連情報を受信します。

安全に関連する通信には、ステータスメッセージや、安全機能(例:出力低減、停止)の起動が含まれます。  停止コマンドはIEC 60204-1に基づいて説明されており、非常停止はカテゴリー1の停止、安全装置による停止はカテゴリー2の停止に分類されます。

 

PROFIsafeインターフェースは、ロボット制御ボックスの安全IOピンにワイヤを接続するための安全なネットワークベースの代替手段を提供します。

PROFIsafeインターフェースを使用することで、URロボットの機能安全仕様(PL、カテゴリー、およびPFH)が維持されます。 詳細については、URマニュアルの「安全機能一覧」のセクションを参照してください。 例えば、「セーフガードストップ」はPLdカテゴリー3であり、PFH値は1.8E-07(1.8×10⁻⁷)未満です。

 

PROFIsafeは、有効なライセンスを持っているロボットでのみ利用できます。これは、最寄りの営業担当者に連絡することで入手できます。 ライセンスを取得した後、myUR からダウンロードしてください。

ロボットの登録およびライセンスの有効化に関する情報は、「ロボットの登録とURCapライセンスファイル」をご参照ください。

 

安全 PLC 出力

安全 PLC がロボットに送信する制御メッセージには、次の表に示す情報が含まれています。

信号 説明

システムによる緊急停止

  • 0:システム非常停止をアサートしています。

  • 1:システム緊急停止を解除します。

セーフガード停止

  • 0:予防停止をアサートしています。

  • 1:通常動作状態。

:「予防停止リセット」信号の説明も参照してください。

セーフガード停止をリセット

「予防停止」信号がすでに 1 に設定されている場合、0 から 1 への遷移で予防停止状態をリセットします。

セーフガード停止自動

  • 0:ロボットが自動モードで動作している場合、予防停止をアサートしています。

  • 1:通常動作状態。

セーフガードストップオートは、3ポジション ( 3 PE )デバイスが設定されている場合にのみ使用するものとします。 3 PEデバイスが構成されていない場合、セーフガード停止自動は通常のセーフガード停止入力として機能します。

:「予防停止自動リセット」信号の説明も参照してください。

セーフガード停止自動リセット

「予防停止自動」信号がすでに 1 に設定されている場合、0 から 1 への遷移で予防停止自動状態をリセットします。

減少

  • 0:減少モードの安全限界を有効にします。

  • 1:「標準モード」の安全限界を有効にします。

安全システムは、入力が有効になってから 0.5 秒未満でロボットが減少モードの安全限界内に入ることを保証します。 ロボットアームが引き続き減少限界のいずれかを超える場合は、停止カテゴリー 0 が引き起こされます。

操作モード

  • 0:手動運用モードを有効にします。

  • 1:自動運用モードを有効にします。

安全設定「PROFIsafeを介した動作モードの選択」が無効になっている場合、このフィールドはPROFIsafe制御メッセージから省略されなければなりません。

安全 PLC 入力

ロボットが安全 PLC に送信するステータスメッセージには、次の表に示す情報が含まれています。

信号 説明
やめて、ネコ。 0
  • 0:ロボットはカテゴリ 0 の保護停止を実行中、または完了しています。アームとモーターへの電源を即座に遮断することによる非制御停止です。

  • 1:通常動作状態。

やめて、ネコ。 1
  • 0:ロボットはカテゴリ 1 の保護停止を実行中、または完了しています。制御停止後、モーターはブレーキがかかった電源オフ状態のままになります。

  • 1:通常動作状態。

やめて、ネコ。 2
  • 0:ロボットはカテゴリ 2 の保護停止を実行中、または完了しています。制御停止後、モーターは電源オン状態のままになります。

  • 1:通常動作状態。

違反
  • 0:安全システムが定義された有効な安全限界に準拠できなかったため、ロボットは停止しています。

  • 1:通常動作状態。

故障
  • 0:安全システムで予期しない例外的なエラーが発生したため、ロボットが停止しています。

  • 1:安全システムで予期しない例外的なエラーは発生していません。

システムによる緊急停止
  • 0:以下の条件のいずれかにより、ロボットが停止しています:

    • PROFIsafe 経由で接続された安全 PLC が、システムレベルの非常停止をアサートしています。

    • コントロールボックスに接続されている IMMI モジュールがシステムレベルの非常停止をアサートしています。

    • システム非常停止を構成可能なコントロールボックスの安全入力に接続されているユニットがシステムレベルの非常停止をアサートしています。

  • 1:ロボットはシステム緊急停止状態ではありません。

ロボットによる緊急停止
  • 0:以下の条件のいずれかにより、ロボットが停止しています:

    • ティーチペンダントのe - stopボタンが押されます。

    • 制御ボックスのロボットe - stop非設定安全入力に接続されたe - stopボタンが押されます。

  • 1:ロボット側の緊急停止状態ではありません。

 
信号 説明
セーフガード停止
  • 0:ロボットは以下のいずれかの条件により停止しています。

    • PROFIsafeを介して接続された安全PLCは、セーフガードストップを主張しています。

    • 予防停止を構成不可能なコントロールボックスの入力に接続されているユニットが予防停止をアサートしています。

    • 制御ボックスのセーフガードストップ設定可能な安全入力に接続されたユニットがセーフガードストップをアサートしました。

  • 1:ロボットは予防停止により停止していません。

:「予防停止リセット」信号の説明も参照してください。 PROFIsafe では、予防停止リセット機能の使用が必須です。

セーフガード停止自動

0:ロボットは自動モードで動作中に、以下のいずれかの条件が適用されるため停止しています:

  • PROFIsafeを介して接続された安全PLCは、セーフガードSTOP AUTOを主張しています。
  • 制御ボックスのセーフガード停止自動設定可能な安全入力に接続されているユニットは、セーフガード停止自動をアサートしています。

1:ロボットは予防停止自動が原因で停止しているわけではありません。

:「予防停止自動リセット」信号の説明も参照してください。 PROFIsafe では、予防停止リセット機能の使用が必須です。

3 PE STOP
  • 0:ロボットは手動モードで動作中に、以下のいずれかの条件が適用されるため停止しています:

    • いずれかの 3PE が中間位置に押されており、フリードライブ入力がアクティブです。

    • すべての 3PE デバイスが中間位置に押されているわけではありません。

  • 1:ロボットは 3 ポジションイネーブルデバイスが原因で停止しているわけではありません。

操作モード

ロボットの有効な運用モードを表示します。

  • 0:無効

  • 1:自動

  • 2:手動

減少
  • 0:減少モードの安全限界が有効です。

  • 1:標準の安全限界が有効です。

 
信号 説明
有効な制限が設定されました

アクティブな一連の安全限界。

  • 0:標準モード

  • 1:減少モード

  • 2:回復モード

ロボット移動
  • 0:ロボットは移動しています。 いずれかのジョイントが 0.02 rad/s 以上の速度で移動している場合、ロボットは動作中とみなされます。

  • 1:ロボットは静止しています。

安全なホームポジション

  • 0:ロボットは静止状態(移動していない)であり、安全ホーム位置として定義された位置にあります。

  • 1:ロボットは静止状態ではないか、安全ホーム位置として定義された位置にありません。

PROFIsafeの設定
  1. [安全] アプリケーション画面の左パネルで、[PROFIsafe] をタップします。

  2. メイン画面右上の [ロック解除] をタップして、PROFIsafe を有効にします。 安全パスワードを入力して [確認] をタップします。

     

     

     

    右側のパネルには、PROFIsafe を設定するための 2 つのフィールドと 2 つのボタンが表示されます。

    • [PROFIsafe を有効にする] ボタン

    • [発信元アドレス] フィールド

    • [送信先アドレス] フィールド

    • 運用モードの制御

  3. [PROFIsafe を有効にする] ボタンを右にスライドさせます。

  4. [発信元アドレス] と [送信先アドレス] フィールドをタップして、ロボットと安全 PLC が互いを識別するために使用するアドレスを指定します。

  5. [運用モードの制御] をタップすると、PROFIsafe PLC でロボットの運用モードを制御できるようになります。

 

PROFIsafe を設定して使用するには、セキュリティサービス設定メニューで [Profinet デバイス] を有効にする必要があります。

詳細および「Profinet」のインターフェース位置については、こちらをご覧ください。