MODBUS
| 説明 |
ここでは、MODBUS クライアント(マスター)信号を設定できます。 指定されたIPアドレス上のMODBUSサーバー(またはスレーブ)への接続は、入出力信号(レジスタまたはデジタル)で作成できます。 各シグナルには一意の名前が付いているため、プログラムで使用できます。
|
| 信号を追加 |
信号を追加するときに信号名をカスタマイズできます。 信号の種類、信号の方向を選択し、周波数、タイムアウト、その他の詳細設定を指定します。 信号は、単一のアドレスまたは複数のアドレスを使用できます。
|
| 信号源 |
Modbus 信号源の設定は編集および削除できます。[設定] ボタンをタップして編集し、[ごみ箱] アイコンをタップして削除します。
|
| プログラミング |
他の入力信号と同様に、Modbus 信号を監視することができます。 [プログラム] の [待機] コマンドで、[待機のタイプ] の下の [信号入力] を選択します。 次に、Modbus ソース、特定の入力信号、および待機する状態を選択します。 アドレス範囲は論理式では使用できません。 プログラムは、範囲の一部であっても、単一のアドレスのみを使用できます。
Modbus 出力信号は、[設定] コマンドから設定できます。
|