UR Connect
| PolyScope X と myUR Cloud の接続 |
PolyScope X ソフトウェアを myUR Cloud サービスに接続する必要があります。 myUR アカウントにある PIN コードを探す必要があります。
ウィンドウの右隅に緑のアイコンが表示されている場合、myUR Cloud に接続されています。 |
| 接続失敗 |
「PIN コードが正しくありません」が表示された場合は、myUR の PIN コードを確認してください。
|
| 診断 |
UR Connect が有効な場合に予期しない事態が発生した場合は、[診断] に進むことができます。
|
| ログのエクスポート |
PolyScope X ソフトウェアから UR Connect ログをエクスポートできます。
|