Posizione predefinita Inserisci nella scatola
| Descrizione |
Una posizione predefinita è stata aggiunta all'interfaccia utente in PolyScope 5. Questa funzione sostituisce il programma Inserisci nella scatola precedente. Inserisci nella scatola può essere utilizzato per impostare il robot in una posizione compatta adatta al trasporto. La sequenza Inserisci nella scatola consiste in un movimento iniziale verso la Posizione zero, seguito da un movimento verso la posizione Inserisci nella scatola. |
| Inserisci nella scatola |
Ecco come trovare la posizione predefinita:
Il robot ora inizierà la sequenza. Al termine della sequenza, il robot è pronto per essere inserito nella scatola ufficiale.
|