Requisiti di sicurezza informatica

Descrizione

La configurazione della rete e la protezione del robot richiedono l'implementazione delle misure di gestione delle minacce per la sicurezza informatica.

Rispettare tutti i requisiti prima di iniziare a configurare la rete, quindi verificare che la configurazione del robot sia sicura.

 

Sicurezza informatica

  • Il personale operativo deve avere una conoscenza approfondita dei principi generali di sicurezza informatica e delle tecnologie avanzate utilizzate nel robot UR.

  • È necessario implementare misure di sicurezza fisica per consentire solo al personale autorizzato l'accesso fisico al robot.

  • Tutti i punti di accesso devono essere sottoposti a un controllo adeguato. Ad esempio: serrature su porte, sistemi di badge, controllo degli accessi fisici in generale.

Il collegamento del robot a una rete non adeguatamente protetta può introdurre rischi per la sicurezza.

  • Collegare il robot solo a una rete affidabile e adeguatamente protetta.

Requisiti di configurazione della rete

  • Solo i dispositivi attendibili devono essere collegati alla rete locale.

  • Non ci devono essere connessioni in entrata da reti adiacenti al robot.

  • Le connessioni in uscita dal robot devono essere limitate per consentire la configurazione dell'insieme pertinente di porte, protocolli e indirizzi specifici più ridotto.

  • Possono essere utilizzati solo URCap e script Magic di partner fidati e solo dopo averne verificato l'autenticità e l'integrità

Requisiti di sicurezza per la configurazione del robot

  • Modificare la password predefinita con una nuova password complessa.

  • Disabilitare i "file Magic" quando non vengono utilizzati attivamente (PolyScope 5).

  • Disabilitare l'accesso SSH quando non è necessario. Privilegiare l'autenticazione basata su chiave rispetto a quella basata su password

  • Impostare il firewall del robot sulle impostazioni più restrittive utilizzabili e disabilitare tutte le interfacce e i servizi inutilizzati, chiudere le porte e limitare gli indirizzi IP

  •