Linee guida per il rafforzamento della sicurezza informatica

 

Descrizione

Nonostante PolyScope includa molte funzioni per mantenere sicura la connessione di rete, è possibile rafforzare la sicurezza osservando le seguenti linee guida:

  • Prima di connettere il robot a una rete, modificare sempre la password predefinita con una password complessa.

  • Non è possibile recuperare o reimpostare una password dimenticata o persa.

    • Conservare tutte le password in modo sicuro.

  • Usare le impostazioni integrate per limitare il più possibile l'accesso della rete al robot.

  • Alcune interfacce di comunicazione non offrono alcun metodo di autenticazione e crittografia della comunicazione. Ciò rappresenta un rischio per la sicurezza. Considerare misure di mitigazione appropriate, basate sulla valutazione delle minacce alla sicurezza informatica.

  • Il tunneling SSH (port forwarding locale) deve essere utilizzato per accedere alle interfacce robot da altri dispositivi se la connessione attraversa il limite della zona fidata.

  • Rimuovere eventuali dati riservati dal robot prima che venga disattivato. Presta particolare attenzione agli URCap e ai dati nella cartella del programma.

    • Per garantire la rimozione sicura di dati estremamente riservati, cancellare o distruggere in modo sicuro la scheda SD.