Funzioni all'interno del menu hamburger
| Descrizione |
L'icona a forma di hamburger contiene cinque funzioni di PolyScope X:
|
|
Gestione sistema |
Il System Manager ha la stessa funzione dell'intestazione. Vedi Intestazione Intestazione
|
|
Informazioni su |
La funzione "Informazioni" non richiede alcuna ulteriore operazione in un altro campo o in un'altra scheda. Toccando "Informazioni", vengono visualizzati la versione del software, il numero di serie del robot e il codice QR delle licenze del software open source. Il modello del robot e il suo indirizzo IP vengono visualizzati per consentire agli utenti di accedere rapidamente alle informazioni essenziali sul sistema.
|
|
Impostazioni |
La funzione "Impostazioni " consente di accedere alle impostazioni Generali, Password, Connessione e Sicurezza. Ad eccezione della voce "Sistema" nelle impostazioni generali, tutte le altre sono protette da password.
Informazioni generali . Questa impostazione comprende le voci Sistema e Aggiornamento.
Le impostazioni di sistema consentono di modificare la lingua, il tema e le unità di misura utilizzate nel sistema. L'impostazione "Aggiornamento" richiede di inserire una memoria USB e verificare la presenza di aggiornamenti.
Password Questa impostazione comprende le sezioni Modalità operativa, Sicurezza e Amministrazione.
Modalità operativa: la password viene utilizzata per passare dalla modalità automatica alla modalità manuale e viceversa. La password di sicurezza viene utilizzata per modificare le impostazioni di sicurezza. La password di amministratore viene utilizzata per modificare le impostazioni di sistema. Prestare particolare attenzione durante la modifica, poiché la password di amministratore non è recuperabile. Se non è possibile recuperare la password, è necessario reinstallare il software.
Connessione Questa impostazione comprende Rete e UR Connect.
La sezione "Rete" consente di applicare la configurazione di rete dopo aver scelto tra DHCP o Statica. UR Connect consente di connettersi a myUR Cloud, che permette di accedere ai dati del proprio robot ovunque ci si trovi.
Sicurezza Questa impostazione comprende Secure Shell, Autorizzazioni e Servizi.
Secure Shell gestisce l'accesso SSH al sistema. La sezione "Autorizzazioni" consente di selezionare le pagine di sistema da proteggere con la password dell'amministratore. La sezione Servizi consente di disattivare o attivare le interfacce.
|
|
Ricarica |
La funzione " Ricarica " non richiede alcuna ulteriore operazione in un altro campo o in un'altra scheda. Quando si tocca "Aggiorna", verranno applicate le impostazioni predefinite definite nell'applicazione.
|
|
Arresto |
La funzione " Shutdown " non richiede alcuna ulteriore operazione in un altro campo o in un'altra scheda. Quando si tocca "Spegni", viene offerta la possibilità di riavviare o spegnere il dispositivo. Lo stato del programma verrà salvato prima del riavvio o dello spegnimento del robot.
|