Barra laterale nella scheda Applicazione

Descrizione

La barra laterale nella scheda Applicazione Scheda Applicazione consente di aggiungere schede oltre ai quattro menu principali nella schermata multitasking .

 

Utilizzo della funzionalità della barra laterale

  1. Vai alla schermata dei nodi dell'applicazione. Vedere la Scheda Applicazione Scheda Applicazione

  2. Tocca l'icona della barra laterale.

     

    La schermata principale mostra le strutture ad albero della barra laterale attivate e disattivate.

     
Messaggi di registro
  1. Tocca i tre puntini verticali (icona a forma di kebab) per Messaggi di log ,quindi seleziona Attiva nella barra laterale e Attiva in modalità automatica . La voce "Messaggi di log " viene quindi spostata nell'albero della barra laterale " Attivati".

  2. Nella barra laterale compare la voce " Messaggi di log ".

     
  3. Tocca Messaggi di registro nella barra laterale. La schermata multitasking si espande per visualizzare i messaggi di log .

     
  4. Per passare alla modalità automatica, tocca l'icona " Selezione modalità ".

     

 

  1. Selezionare " Automatico " nella schermata di selezione della modalità. Immmettere la password della modalità operativa per sbloccare e confermare.

  2. Viene visualizzata l'interfaccia in modalità automatica, contrassegnata dall'icona a forma di vortice nella sezione " Safety Checksum", e nella barra laterale rimane visibile solo la sezione "Variabili".

     

 

Disattivazione della funzione di contributo

È possibile disabilitare una funzione per controllare la disponibilità di ciascun contributo in fase di esecuzione. Questa funzione restituisce un valore booleano che indica se il contributo è disabilitato.

 

  • Quando un contributo è disabilitato, viene nascosto dall'interfaccia utente per garantire un'esperienza più pulita.

  • Anche quando è nascosta, la funzione continua a funzionare in background, in modo da poter mantenere lo stato o eseguire attività in background.

  • È possibile modificare dinamicamente lo stato di disabilitazione, il che consente un controllo flessibile sulla disponibilità delle funzionalità senza interrompere i processi sottostanti.