Limite di coppia di serraggio del polso

Descrizione

Limite coppia di serraggio polso è un'impostazione che abilita o disabilita la limitazione della coppia massima di serraggio per i giunti del polso del robot. La limitazione è abilitata per impostazione predefinita. Questa funzione di sicurezza limita la coppia applicabile da parte del polso in fase di spinta.

 

Dettagli del limite di coppia di serraggio del polso

Quando questa funzione è abilitata, il robot limita la coppia nei giunti del polso per impedire il serraggio tra polso, carico utile e braccio inferiore del robot.

Quando l'impostazione è abilitata, definisce anche un limite superiore non classificato come sicuro per le finestre di coppia applicata dei giunti di base, spalla e gomito. Nelle applicazioni di controllo della forza, le forze di contatto conseguibili possono essere significativamente inferiori alle forze specificate nelle funzioni di sicurezza Limite forza utensile e Limite forza gomito.

Quando questa funzione è disabilitata, il robot può utilizzare una maggiore forza di spinta con i giunti del polso, ad esempio applicazioni con controllo della forza. Quando la funzione è disabilitata, i rischi di serraggio tra polso, carico utile e braccio inferiore del robot devono essere mitigati con altri mezzi.

Questa funzione di sicurezza è abilitata su tutti i robot per impostazione predefinita. In PolyScope X versione 10.12 e versioni successive, è possibile disattivare questa funzione di sicurezza.

 

Abilitare e disabilitare il limite della coppia di serraggio del polso

  1. Accedere alla scheda Applicazione e selezionare Sicurezza.

  2. Sotto Limiti del robot, toccare Potenza e forza. Sbloccare, inserire la password di sicurezza e confermare.

  3. È ora possibile selezionare Limite abilitato o Limite disabilitato per Normale o Ridotta.

  4. Toccare Applica per applicare la configurazione di sicurezza e riavviare il sistema di sicurezza.

  5. Viene visualizzata una finestra a comparsa che consente di annullare o confermare la configurazione.