Position Mettre en boîte prédefinie

Description

Une position prédéfinie a été ajoutée à l'interface utilisateur dans PolyScope 5. Cela remplace le programme Mettre en boîte précédent.

Le programme Mettre en boîte peut être utilisé pour déplacer le robot dans une position compacte qui convient au transport. La séquence Mettre en boîte consiste en un mouvement initial vers la position zéro, suivi d'un mouvement vers la position de mise en boîte.

Mettre en boîte

Voici comment trouver la position prédéfinie : 

  1. Appuyez sur l'icône d'installation dans le menu supérieur.

  2. Sélectionnez Accueil dans la liste déroulante Général.

  3. Appuyez sur le bouton « Mettre en boîte » dans l'interface utilisateur.

Le robot va maintenant démarrer la séquence. Une fois la séquence terminée, le robot est prêt à être placé dans son emballage officiel.