Cybersécurité générale
| Description |
Connecter un robot Universal Robots à un réseau peut présenter des risques de cybersécurité. Ces risques peuvent être atténués en faisant appel à du personnel qualifié et en mettant en œuvre des mesures spécifiques mesures de protection de la cybersécurité du robot. La mise en œuvre de mesures de cybersécurité nécessite une évaluation des menaces à la cybersécurité. Son objectif est de :
Le fait de ne pas procéder à une évaluation des risques de cybersécurité peut mettre le robot en danger.
Seul le personnel compétent et qualifié est responsable de déterminer la nécessité de mesures de cybersécurité spécifiques et de fournir les mesures de cybersécurité requises.
|