Red

Descripción

Los ajustes de red se utilizan para conectar el PolyScope X a una red segura.

 

Para conectarse a través de la red

En la pantalla «Red »:

  1. Pulsa en «Desbloquear».

     
  1. Introduce la contraseña de administrador.

  2. Elige tu opción de red preferida y confirma. La pantalla principal muestra tres opciones de red.

  3. Selecciona tu red preferida.

  4. Cuando se seleccione «Estática», rellena los cinco campos obligatorios de la sección «Configuración detallada de la red».

     
  1. Pulse «Aplicar configuración».