Suma de comprobación de seguridad

Descripción

El ícono de Suma de comprobación muestra la configuración de seguridad aplicada en su robot. La suma de comprobación cambia si y solo si se cambia la configuración de seguridad.

El icono tiene tres estados o aspectos:

  • Una mano indica que la estación de control está al mando y que el modo de funcionamiento está configurado en manual.

  • Un indicador giratorio indica que la estación de control está al mando y que el modo de funcionamiento está configurado en automático.

  • Un sistema conectado de forma remota indica que el control se realiza desde fuera de la estación.

«Suma de comprobación de seguridad» es el único menú con un icono sin etiqueta .

La pantalla «Resumen de seguridad» se divide en dos partes:

  • El lado izquierdo es más pequeño y contiene los siguientes ajustes de seguridad:

    Selección de modo

    Límites del robot

    Posición de la articulación

    Velocidad de la articulación

    Planos

    Posición de la herramienta

    Dirección de la herramienta

    E/S

    Hardware

    Hogar seguro

    Tres posiciones

     
  • En la parte derecha se muestra una tabla con los datos de la configuración de cada elemento de seguridad.

 

Para acceder a la descripción general de seguridad
  1. Pulsa el icono «Suma de comprobación de seguridad ».

  2. Pulsa en «Selección de modo» en la parte izquierda.

  3. En «Seleccionar modo de funcionamiento», marca la casilla «Manual» o «Automático ».