Caja de control
|
Acerca de la caja de control |
La caja de control alberga los puertos de conexión y las entradas y salidas (E/S) del controlador utilizadas en los programas e instalaciones del brazo robótico. Los puertos de conexión se utilizan en las conexiones externas. Las E/S son grupos de interfaces eléctricas utilizadas para la comunicación y la configuración. |
|
Para obtener descripciones detalladas de los puertos de conexión de la caja de control y las E/S del controlador, consulte la Instalación.
|
| Manejo de la tarjeta SD |
La ranura para tarjetas SD está equipada con un mecanismo de‑cierre por presión‑. Apague siempre la caja de control antes de extraer la tarjeta SD. Si no se hace así, los datos quedarán dañados. Retira siempre la tarjeta SD por completo antes de volver a insertarla. Si se retira parcialmente, el pestillo no encajará. |
| Inserta la tarjeta SD |
Así es como se inserta una tarjeta SD:
|
| Extraer la tarjeta SD |
Así es como se extrae la tarjeta SD. No extraigas la tarjeta SD sin antes empujarla hacia dentro para liberar el cierre. Si se extrae la tarjeta sin utilizar el mecanismo de empuje, se puede producir un mayor desgaste del mecanismo de la ranura.
|