Primer arranque
| Descripción |
El primer arranque es la secuencia inicial de acciones que puede realizar con el robot después del montaje. Esta secuencia inicial requiere que:
|
|
En caso de no verificar la carga útil y la instalación antes de poner en marcha el brazo robótico, podrían producirse lesiones personales o daños materiales.
Si se usan ajustes incorrectos de carga e instalación, el brazo robótico y la caja de control no funcionarán correctamente.
Si se pone en marcha el robot con temperaturas inferiores, podría reducirse el rendimiento o podrían producirse paradas debido a la viscosidad del lubricante y del aceite que dependen de la temperatura.
|
Encendido del robot
| Para encender el robot |
Encender el robot activa la caja de control y carga el display en la pantalla de la CP.
|
Inserción del número de serie
| Para insertar el número de serie |
Al instalar su robot por primera vez deberá introducir el número de serie en el brazo robótico. Este procedimiento también se requiere al reinstalar el software. Por ejemplo, cuando instale una actualización de software. |
|
|
La pantalla de inicio puede tardar unos minutos en cargarse.
|
Comprobación de la instalación
| Comprueba el montaje del robot |
Los ajustes de montaje indican si el robot está montado en vertical, en horizontal o en ángulo. Esto permite al robot determinar la dirección de la gravedad, lo que facilita un movimiento fluido y preciso. Esta pantalla también te permite especificar la orientación de la base del robot con respecto al observador, lo que permite que el robot se vea con precisión en las visualizaciones. |
|
|
Compruebe siempre que la instalación y la carga útil real sean correctas antes de poner en marcha el brazo robótico. Si estos ajustes son incorrectos, ni el brazo robótico ni la caja de control funcionarán bien, y puede llegar a ser peligroso para las personas o los equipos. Asegúrese de que el brazo robótico no toque ningún objeto (p. ej., una mesa), ya que la colisión entre el brazo robótico y un obstáculo podría dañar la caja de engranajes de alguna articulación. |
|
|
Para cambiar los ajustes de montaje del brazo robótico:
|
|
| Comprobar la carga útil activa |
Iniciar el brazo robótico desactiva el sistema de frenado, lo que le permite comenzar a mover el brazo robótico y empezar a usar PolyScope X. Antes de encender el brazo robótico, debe comprobar que se haya configurado la carga útil activa correcta.
Ahora puede desbloquear los frenos y empezar a mover el brazo robótico. |
Puesta en marcha del brazo robótico
| Para iniciar el robot |
Iniciar el brazo robótico desactiva el sistema de frenado, lo que le permite comenzar a mover el brazo robótico y empezar a usar PolyScope X.
|
|
Pruebas del soporte y la carga útil con movimiento libre
Apagado del robot
| Para apagar el brazo robótico |
Un arranque o movimiento inesperado puede provocar lesiones.
Ahora puedes:
|