Profinet

Descripción

El protocolo de red PROFINET habilita o deshabilita la conexión del robot a un controlador de E/S PROFINET industrial. Si la conexión está habilitada, puede seleccionar la acción que se produce cuando un programa pierde la conexión PROFINET IO-Controller.

 

Habilitar PROFINET

Así es como se habilita la función PROFINET en PolyScope X.

  1. En la parte superior izquierda de la pantalla, pulse el menú Hamburguesa y, a continuación, Ajustes.

  2. En el menú de la izquierda, bajo Seguridad, pulse Servicios.

  3. Introduce la contraseña de administrador.

  4. Pulse el botón PROFINET para activar PROFINET.

 

Uso de PROFINET

Cómo buscar las funciones de PROFINET en PolyScope X:

 

En la navegación principal del PolyScope X.

  1. Pulse el icono de la aplicación.

  2. Debajo de Comunicación, seleccione PROFINET del menú de la izquierda.

Seleccione la acción pertinente en la lista:

Ignorar

PolyScope X ignora la pérdida de la conexión PROFINET y el programa principal se sigue ejecutando.

Pausar

PolyScope X pausa el programa principal. El programa se reanuda desde donde se detuvo.

Detener

PolyScope X detiene el programa principal.

 

 

Diagnóstico

PolyScope X tiene la opción de registrar el tráfico de red entre el Robot y el Controlador de E/S de PROFINET. Esto se puede utilizar para diagnósticos en caso de producirse problemas de conectividad.

  • Para habilitar esta opción, pulse el botón «Habilitar diagnóstico de red» para activarla.

Los datos de comunicación se guardarán en un archivo .pcap.

El archivo se guarda en el Archivo de datos de diagnóstico en el Gestor del sistema. Se pueden registrar hasta 50 MB de datos en el diagnóstico.

  1. Vaya al Encabezado y aparecerá el Gestor del Sistema.

  2. Elija el programa en el que está trabajando.

  3. Pulse el icono de tres puntos verticales (icono de kebab) y elija Exportar.

  4. Elija los datos de comunicación en el archivo pcap y pulse Guardar.

  5. Aparecerá una notificación emergente en la pantalla principal indicando que ha exportado correctamente el archivo en el programa.

 

Estado del puerto Ethernet

Cuando el dispositivo PROFINET está habilitado, se creará un nuevo puerto virtual ethernet.

La configuración del puerto ethernet virtual muestra información sobre la dirección IP configurada actualmente, la máscara de subred, la puerta de enlace y la dirección MAC.

Tenga en cuenta que este puerto virtual es diferente del puerto configurado en los ajustes de red del Robot.