Ethernet/IP
| Descripción |
EtherNet/IP es un protocolo de red que permite la conexión del robot a un analizador EtherNet/IP industrial. Si la conexión está habilitada, podrá seleccionar la acción que ocurrirá cuando un programa pierda la conexión al analizador de EtherNet/IP.
|
| Habilitar Ethernet/IP
|
Así es como se habilita la función Ethernet/IP en PolyScope X.
|
| Uso de Ethernet/IP |
Así es como puede encontrar las funciones Ethernet/IP en PolyScope X:
En el encabezado izquierdo de PolyScope X.
Seleccione la acción pertinente en la lista:
En la esquina superior derecha de esta pantalla, puede ver el estado de Ethernet/IP.
|
| Compatibilidad con diagnósticos por Ethernet |
Se ha añadido una función para habilitar el diagnóstico de la red Ethernet. Cuando está activada, el tráfico entre el adaptador Ethernet/IP del robot y el escáner Ethernet/IP se recopilará en un archivo pcap. Los datos recopilados están disponibles como parte del archivo de soporte técnico.
|