Tres posiciones
| Descripción |
El modo manual de alta velocidad permite que tanto la velocidad de la herramienta como la del codo superen temporalmente los 250 mm/s. Solo está disponible cuando el robot está en modo manual y se ha configurado un Dispositivo de activación de tres posiciones. Si no se produce ninguna interacción con el Dispositivo de activación de tres posiciones en cinco minutos, los valores aumentados se restablecerán a 250 mm/s.
|
| Para acceder a Tres posiciones |
|