Vordefinierte Position Transportposition

Beschreibung

Eine vordefinierte Position wurde zur Benutzeroberfläche in PolyScope 5 hinzugefügt. Dies ersetzt das vorherige Programm „Transportposition einnehmen“.

Die Transportposition kann verwendet werden, um den Roboter in eine kompakte Haltung zu bringen, welche sich zum Transport eignet. Die Transportposition-Sequenz besteht aus einer ersten Bewegung in die Nullposition, gefolgt von einer Bewegung in die Transportposition.

Transportposition

So finden Sie die vordefinierte Position: 

  1. Tippen Sie auf das Installation-Symbol im oberen Menü.

  2. Wählen Sie im allgemeinen Dropdown-Menü Home aus.

  3. Tippen Sie auf die Schaltfläche „Transportposition“ in der Benutzeroberfläche.

Der Roboter wird nun die Sequenz starten. Wenn die Sequenz abgeschlossen ist, ist der Roboter bereit, um in die offizielle Verpackung eingepackt zu werden.