Allgemeine Sicherheitsmaßnahmen
Lesen Sie die allgemeinen Sicherheitshinweise, bevor Sie das 3PE TP installieren.
Weitere Informationen zur Sicherheit finden Sie im Kapitel Sicherheit im Benutzerhandbuch des Roboters.
Das Installieren oder Warten eines an eine Stromquelle angeschlossenen Geräts kann zu einem Stromschlag führen.
- Trennen Sie die Geräte von der Stromquelle, vor der Installation oder Wartung.
Ein falscher Anschluss der Stromquelle oder Erdungskabel kann zu Geräte- oder Personenschäden führen.
Durch einen ungültigen Stromquellenanschluss verursachte Schäden sind nicht durch die Garantie abgedeckt. Vor dem Start des Betriebs:
- Stellen Sie sicher, dass die Verkabelung der Stromversorgung korrekt ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Erdung korrekt ist.
Das Versäumnis, Sicherheitsvorkehrungen und Funktionsfähigkeit zu überprüfen kann zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen.
-
Vergewissern Sie sich, dass alle Risikominderungsmaßnahmen wie vorgesehen funktionieren und die erforderliche Risikominderung erreichen.
Wenn Sie vor der Installation und dem Betrieb keine Risikobewertung durchführen, kann dies zu Verletzungen von Personen oder Schäden an Geräten führen.
-
Führen Sie vor der Installation und dem Betrieb eine Risikobewertung durch.
-
Lesen Sie das UR-Benutzerhandbuch und UR-Wartungshandbuch.
Dieses Produkt ist für den Einsatz als Teil des Roboters der Universal Robots e-Series vorgesehen. Die allgemeinen Sicherheitshinweise, die für den Roboter Universal Robots e-Series gelten, gelten auch für dieses Produkt.
- Weitere Informationen zur Sicherheit finden Sie im Abschnitt Sicherheit im Benutzerhandbuch des Roboters Universal Robots e-Series .