Produktbeschreibung
Das Teach Pendant with 3-Position Enabling Device ist ein Universal Robots Teach-Pendant, das einen dreistufigen Zustimmschalter besitzt.
Die Tasten des Zustimmschalters befinden sich auf der Unterseite des Teach-Pendant, wie unten abgebildet. You can use wither button, according to your preference. If the 3PE TP is disconnected, an external 3PE device must be connected and confirmed in the Installation.
| 1 | Einschalttaste | 2 | Not-Aus-Taste |
| 3 | USB-Anschluss (mit Staubschutz) | 4 | 3PE-Tasten |
Unter jeder 3PE-Taste befindet sich ein Freedrive-Robotersymbol, wie unten abgebildet.
Wird die Installation der Teach Pendant with 3-Position Enabling Device nicht ordnungsgemäß durchgeführt, kann das zu Schäden an Ausrüstung oder Eigentum führen.
- The 3PE Teach Pendant must be installed properly in order to meet regulatory requirements.
Nutzung des Produkts
The Teach Pendant with 3-Position Enabling Device is only certified for use with Universal Robots e-Series control boxes.
Komponenten
Die Teach Pendant with 3-Position Enabling Device besteht aus den folgenden Komponenten:
- 3PE Teach Pendant with attached Teach Pendant cable
Anforderungen
Die Robotersystem-Software, die das 3PE-Teach-Pendant verwendet, muss neuer als V5.8.0 sein.
Die Installation eines Teach Pendant with 3-Position Enabling Device mit einer Robotersystem-Software älter als V5.8.0 kann zu Schäden an Ausrüstung oder Eigentum führen.
- Überprüfen Sie Ihre Software-Systemnummer, bevor Sie das Teach Pendant with 3-Position Enabling Device installieren.