Hardware-Installation
| Beschreibung |
UR20 and UR30 robots have a built-it 3 Position Enabling functionality. e-Series robots do not have built-in 3 Position Enabling functionality. You can use the following instructions to replace a Teach Pendant and install a 3 Position Enabling Teach Pendant (3PE TP).
|
| Benötigtes Material |
You need the following items to install the 3PE Teach Pendant:
|
| Entfernen eines Teach-Pendants |
Das Austauschen des Teach-Pendants kann dazu führen, dass das System beim Start einen Fehler meldet.
So entfernen Sie das Standard-Teach-Pendant:
|
| Installation eines 3PE-Teach-Pendants |
|