Ihr Produkt
| Produkt |
Die an der Basis montierte 40 m lange Verlängerung ist ein Zubehörteil, das zur Verlängerung der Kabellänge zwischen Roboter und Steuerung verwendet wird. Es umfasst ein 40 Meter langes Kabel (Strom und Kommunikation) und aktive Signalverstärker – einen am Roboterende und einen am Steuerungsende – für eine zuverlässige Leistung über große Entfernungen. Es ist für OEM-Steuerungen in Schweißanwendungen konzipiert, bei denen eine größere Entfernung zwischen Roboter und Steuerung erforderlich ist.
Die an der Basis montierte 40 m lange Verlängerung ist mit UR3e, UR5e und UR7e kompatibel.
Die an der Basis montierte Verlängerung besteht aus den folgenden Komponenten:
Dieses Handbuch beschreibt alle Komponenten. Dieses Handbuch sollte auch verwendet werden, wenn Sie ein Teil als Einzelteil gekauft haben.
|