Fehlersuche

Beschreibung

Es gibt eine Reihe von verschiedenen Möglichkeiten zur Fehlerbehebung beim Hinzufügen des 40-Meter-Kabels zur Roboterinstallation.

 

Weitere Informationen zur Fehlerbehebung finden Sie im Benutzerhandbuch des Roboters.

 

C347A5

Keine Fernverlängerung

Wenn dieser Fehler auftritt, kann der Roboter die vollständige Installation über das Kabel oder die Verlängerungsboxen nicht erkennen.

Dieser Fehler wird wahrscheinlich durch einen Fehler am Strom- oder Kommunikationskabel zwischen den beiden Verlängerungsboxen ausgelöst.

Überprüfen Sie das Kabel auf Beschädigungen oder lose Anschlüsse.

 

C262A17

Gelenkkommunikation fehlgeschlagen

Der Fehler wird ausgelöst, wenn keine Kommunikation zu den Knoten im Arm besteht.

Der Fehler wird ausgelöst, wenn das Roboterkabel nicht angeschlossen ist.

Überprüfen Sie die verschiedenen Stellen, an denen eine Kabelverbindung besteht. Vergewissern Sie sich, dass alle Anschlüsse korrekt angebracht und verriegelt sind.

Vollständige Neustartsequenz durchführen.

Wenn der Neustart das Problem nicht lösen konnte, kontaktieren Sie Ihren lokalen Universal-Robots-Serviceanbieter, um Unterstützung zu erhalten.

 

C746A0 -> C746A3

Temperaturüberwachung

Es gibt vier verschiedene Fehler im Zusammenhang mit der Temperaturüberwachung.

Überprüfen Sie, ob die Verlängerungsboxen nicht zu kalt oder zu warm sind.

Bewegen Sie die Verlängerungsboxen so, dass sie sich innerhalb der Umgebungstemperaturgrenzen befinden.

 

C746A7

Kabel nicht erkannt

Kabel wurde nicht erkannt.

Überprüfen Sie Ihre Anschlüsse zwischen den Verlängerungsboxen.

Wenn der Fehler weiterhin besteht, kontaktieren Sie Ihren lokalen Universal-Robots-Serviceanbieter, um Unterstützung zu erhalten.