Ethernet/IP

Beschreibung

EtherNet/IP ist ein Netzwerkprotokoll, das die Verbindung des Roboters mit einem industriellen EtherNet/IP-Scanner-Gerät ermöglicht. Wenn die Verbindung aktiviert ist, können Sie die Aktion auswählen, die auftritt, wenn ein Programm die Verbindung zum EtherNet/IP-Scanner-Gerät verliert.

 

Ethernet/IP aktivieren

 

So aktiviert man die Ethernet/IP-Funktion in PolyScope X.

  1. Tippen Sie auf dem Bildschirm oben links auf das Hamburger-Menü.

  2. Tippen Sie auf Einstellungen.

  3. Tippen Sie im Menü auf der linken Seite unter Sicherheit auf Dienste.

  4. Type the admin password.

  5. Tippen Sie zum Einschalten auf die Schaltfläche des Ethernet/IP-Adapters.

 

Verwendung von Ethernet/IP

So findet man die Ethernet/IP-Funktion in PolyScope X:

 

In der linken PolyScope X Kopfzeile.

  1. Tippen Sie auf das Anwendungssymbol.

  2. Wählen Sie unter Kommunikation Ethernet/IP aus dem linken Menü aus.

Wählen Sie die entsprechende Aktion aus der Liste aus:

Ignorieren

PolyScope X ignoriert die unterbrochene Ethernet/IP-Verbindung und das Hauptprogramm läuft weiter.

Pause

PolyScope X pausiert das Hauptprogramm. Das Programm wird dort fortgesetzt, wo es aufgehört hat.

Stopp

PolyScope X stoppt das Hauptprogramm.

 

In der oberen rechten Ecke dieses Bildschirms können Sie den Ethernet/IP-Status sehen.

Verbunden

Der Roboter ist mit dem Ethernet/IP-Scanner verbunden.

Kein Scanner

Ethernet/IP Gerät läuft, aber es ist kein Scanner über Ethernet/IP mit dem Roboter verbunden.

Deaktiviert

Ethernet/IP-Gerät ist nicht aktiviert.