Erster Start
| Beschreibung |
Der erste Start ist die anfängliche Abfolge von Aktionen, die Sie nach der Montage mit dem Roboter durchführen können. Diese erste Sequenz erfordert Folgendes:
|
|
Wenn Sie die Nutzlast und die Installation nicht überprüfen, bevor Sie den Roboterarm in Betrieb nehmen, kann dies zu Verletzungen von Personen und/oder zu Sachschäden führen.
Falsche Nutzlast- und Installationseinstellungen verhindern, dass der Roboterarm und der Controller richtig funktionieren.
Das Starten des Roboters bei niedriger Temperatur kann aufgrund der temperaturabhängigen Öl- und Fettviskosität zu einer geringeren Leistung oder zum Stillstand führen.
|
Roboter einschalten
| Einschalten des Roboters |
Das Einschalten des Roboters schaltet den Controller ein und lädt das Display auf den TP-Bildschirm.
|
Seriennummer eingeben
| Eingabe der Seriennummer |
Bei der Erstinstallation Ihres Roboters müssen Sie die Seriennummer am Roboterarm eingeben. Dieser Vorgang ist auch erforderlich, wenn Sie die Software neu installieren. Zum Beispiel zum Installieren eines Software-Updates. |
|
|
Es kann einige Minuten dauern, bis der Startbildschirm geladen ist.
|
Starten des Roboterarms
| Zum Starten des Roboters |
Mit dem Roboterarm wird das Bremssystem entlastet, sodass Sie den Roboterarm bewegen und PolyScope X verwenden können.
|
Wenn der Roboterarmstatus von Leerlauf auf Normal wechselt, werden die Sensordaten mit der konfigurierten Montage des Roboterarms verglichen. Wenn die Montage überprüft wurde, tippen Sie auf START, um das Lösen aller Gelenkbremsen fortzusetzen und den Roboterarm für den Betrieb vorzubereiten.
|
Roboter ausschalten
| Um den Roboterarm abzuschalten |
Ein unerwartetes Anlaufen und/oder eine unerwartete Bewegung kann zu Verletzungen führen.
Sie können jetzt:
|